结果:找到"晶振厂家 有源晶振 ",相关内容1000条
  • 晶振怎么测量好坏?怎么选
  • 其实,对于测试晶振好坏的话,可以直接使用专业仪器进行测试就行了。对于技术人员可以直接使用万能表进行测试,还有的是利用晶振本身的特点进行判断的。目前测试晶振好坏的方式多种多样,若是大家想要知道晶振好坏的话,建议大家可以直接选择我们公司的,可以直接询问客服人员。对于晶振公司的怎么选择呢?其实目前有很多的公司都做晶振,在选择公司的时候可以直接在网络上查询、在引擎上查询和利用朋友渠道查询公司都是可以的。今天针对于这些方式给大家详细的说说吧!2023年晶振公司查询方式分享晶振公司查询方式一:引擎查询现在通过引擎查询是比较节省时间的,咱们企业可以直接通过晶振公司可以直接通过引擎查询,比如百度、搜狗和36...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-07-31 15:28:00
  • 晶振原厂来告诉你:优质晶振的5个必备条件
  • 市面上的晶振,有些是以次充好,让采购者在选型时很难分辨晶振的好坏。今天扬兴晶振原厂教大家如何区别优质晶振与劣质的频率元件。劣质的晶振通常容易出现精度低,温度不过关,不起振,故障等问题。那么优质的晶振需要具备哪些条件?01、频差要稳定频差稳定,不随温度等环境因素而变化,这个要求是首位的。即便是温补晶振,在常温范围内也有大约0.5ppm到2ppm的误差,做成钟表就相当于每年误差30秒左右。02、老化率要稳定老化率要稳定,不随时间而变化。实际上就是标准的老化问题。频率尽管很准确也不随温度变化,但时间一长就变化了那也不行。因此老化率是另外一个重要指标。短期的老化率看一天的变化,成为日老化率。中期的看...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 荡器 发帖人:yxc扬兴科技 发帖时间:2023-07-21 09:33:00
  • 32.768KHZ晶振各厂家型号有那些?
  •   32.768KHZ晶振各厂家型号有那些?简单介绍下32.768K是款实时时钟,其作用是可以产生时序电路基准信号,常用32.768K的晶振负载电容都是12.5pf。32.768K晶振应用领域在电子产品上有智能手机、通信设备和安防监控等等。也还有很多生活类、工业类电子也会常用到这款频率晶振。下面是由扬兴科技整理各大晶振厂家的32.768KHZ晶振的型号,方便有需要的工程师或者采购选型  EPSON品牌:32.768khz晶振型号:C-001R(3.0*8.0mm)、C-002RX(2.0*6.0mm)、C-004R(1.5*5.0mm)、C-005R(1.2*4.6mm)、MC-306(8....
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-06-19 16:52:00
  • 晶体特性及模型
  • 石英晶振的特性及模型石英晶体是一种可将电能和机械能相互转化的压电器件,能量转变发生在共振频率点上。它可用如下模型表示:C0:等效电路中与串联臂并接的电容(译注:也叫并电容,静电电容,其值一般仅与晶振的尺寸有关)。Lm:(动态等效电感)代表晶振机械振动的惯性。Cm:(动态等效电容)代表晶振的弹性。Rm:(动态等效电阻)代表电路的损耗。晶振的阻抗可表示为以下方程(假设Rm可以忽略不计):石英晶振的频域电抗特性:其中Fs的是当电抗Z=0时的串联谐频率(译注:它是Lm、Cm和Rm支路的谐振频率),其表达式如下:Fa是当电抗Z趋于无穷大时的并联谐振频率(译注:它是整个等效电路的谐振频率),使用等式(1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 可编程 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-06-15 16:55:00
  • 一文读懂!使用有源晶振有何优势
  • 晶振作为数字电路信号的心脏,主要分为无源晶振和有源晶振两种类型,区别于无源晶振,有源晶振内置IC,不需要DSP的内部振荡器,那么在使用有源晶振有何优势呢?1、稳定性稳定性是任何振晶振最重要的要求之一。这是指晶振在不同条件下产生恒定频率的能力。几个因素影响频率的稳定性。这些因素包括温度、电源电压和负载的变化。这就是这种类型的有源晶振发光的地方。在LC和RC中,可以通过仔细选择电路元件来提高稳定性。温度和其他因素仍然会影响振荡器的频率。我们使用几种设计来减少这些影响。一些例子是恒温有源晶振(OCXO),温补有源晶振(TCXO),以及压控有源晶振(VCXO).2、高Q具有高Q因子的晶振消亡较慢。这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-11-11 16:28:00
  • 选用有源晶振都有哪些优势?
  • 当下很多设备上都离不开振荡器的使用,而其中晶体振荡器的应用更为常见。在采购振荡器的时候自然要根据应用需求来选择具体的种类,同时要重视具体晶振的参数,小扬给大家盘点下,常见的关于晶体振荡器的应用优势。1、晶振输出频率精度更高现在常见的智能通讯系统中都是应用的晶体振荡器,这就是因为晶振本身具有输出频率精度高的优势。一般射频通讯设备中或者遥控设备中都会应用晶振就是看重其频率精度高的优势,而且晶振的温漂、时漂都比较小,以及晶振的频率不可调更为单一,这些特性都让晶振更适合应用于智能通讯设备中。2、晶振损耗小且寿命更长对于任何电子产品而言应,用的元器件要求之一就是损耗小而且稳定,而晶体振荡器就具有损耗小...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-09-29 15:43:00
  • 检测有源晶振好坏的三种方法
  • 有源晶振和无源晶振统称为晶振,属于同一种电子元件,但有源晶振和无源晶振的各方面的区别比较大,首先外形上就不太一样,有源晶振有凹槽,无源晶体一般没有,前者不需要外部接电源就可以振荡,后者则不可以。除此之外,检测有源晶振是好还是坏,也有自己的一套测量方法,主要有测量电阻法、测量电容量法、用测试电路检测这三种。测量电阻法万用表R×10k档测量有源晶振的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该有源晶振已漏电或击穿损坏。测量电容量法通过用电容表或具有电容测量功能的数字万用表测量有源晶振的电容量,可大致判断出该有源晶振是否已变值。若测得有源晶振的容量大于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 检测 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-08-23 11:24:00
  • 一文看懂!有源晶振的输出电路
  • 有源晶振是一种比较高端的石英晶振,本身自带电压不需要外部接电源,具有高稳定性,低功耗,低相位抖动,低电压等高级特性。输出电路放大、整形,得到图4所要求的某种标准输出,驱动负载或后级门电路。这里,还经常路作用是对有源晶振获得的正弦信号进行缓冲、放用到逻辑电平转换电路和分频、倍频电路。输出正弦波的电平VPp、VRMs或dBm表IBm的算式如下必要时,还须注上谐波抑制比。方波或矩形波输出电平应注明TT、CMoS、HCMOS还是ECL,要不要直流。并且,表示出占空比、上升时同、下降时间、上冲等脉冲波形其它参数。标准输出负载为50g2、1kg2、10k2/10PF或用驱动几个门电路表示,如驱动2个门,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电路 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-19 16:35:00
  • 晶振厂家需要什么实力条件?如何选择?
  • 随着晶振系列产品增多之后,在用途上也越来越广泛,而在方案选型设计过程中考虑的更加全面,对每一个技术要求上都会充分的去了解清楚。当然,晶振厂家在制造加工过程中的实力优势上会越来越突出的。那么,晶振厂家需要具备哪些实力条件以及如何选择晶振厂家呢?一、晶振厂家具备的实力条件  1、晶振产品的品质和工艺要求,产品的核心部位都会采用进口的原材料进行加工而成,确保在出厂销售的过程中达到了军工的标准,符合了国标要求。那么,晶振厂家在加工方面的技术工艺上越来越成熟之后,都会知道在这方面的技术要求上是很高的,确保在各方面的性能上比较可靠稳定。  2、拥有先进的制造加工设备,在工艺上也达到了成熟的标准,出厂的质...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 实力 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-23 10:18:00
  • 高精度、小体积有源晶振热销产品推荐
  • 立创最受欢迎晶振品牌-YXC晶振:高精度、小体积有源晶振热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。高精度、小体积有源晶振热销产品推荐:1.YSO110TR24MHZ1.8V-3.3V10PPM2016购买链接:https://item.szlcsc.com/772570.html...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 品牌 YXC 小体积 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-10-30 14:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: